• Genauigkeit
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Genauigkeit

Temperaturkalibrierung mit Referenzfühlern, Blockkalibratoren und Bädern

Katja Strecke | Know-how
Referenzfühler, Blockkalibratoren, Bäder: Temperaturkalibrierung

Sind Blockkalibratoren und Kalibrierbäder als interne Referenz verwendbar? Temperatur-Blockkalibratoren und -bäder sind eine praktische Lösung für Temperaturkalibrierungen. Dies gilt sowohl im Feld als auch in Laboratorien, da sie eine freistehende, stabile …

Weiterlesen

Druckschalter mit Metallbalg: Stabile Wiederholbarkeit, kein Leckagerisiko

Jing Lyu | Know-how
Metallbalg-Druckschalter

Welche Vorteile bieten Druckschalter mit Metallbalg und was ist der Grund dafür? Die Vorteile basieren auf ihrem nahtlos konstruierten Messsystem. Diese Lösung ermöglicht eine dauerhaft stabile Wiederholbarkeit und schließt zugleich ein Leckagerisiko aus.  …

Weiterlesen

CANopen: digitale statt analoge Signale

Markus Heidl | Know-how
Digitale statt analoge Signale - CANopen

Im Gegensatz zu einem analogen Signal, das als physikalische Größe kontinuierliche Werte annehmen kann, besteht ein digitales Signal aus diskreten Werten. Mir persönlich kommen dabei immer lange Zahlenreihen aus Nullen und Einsen in den Sinn, die durch den Raum …

Weiterlesen

Fünf Punkte, die Sie über Software-Validierung wissen sollten

Christian Elbert | Know-how
Software-Validierung

Eine Validierung der Kalibriersoftware – wie beispielsweise in ISO 17025 gefordert – ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Oft herrscht Unsicherheit über die Fragestellungen: Welche Software muss überhaupt validiert werden? Wenn ja, wer kümmert …

Weiterlesen

Wiederholbarkeit oder Nichtwiederholbarkeit?

Michèle Beyer | Know-how
"rechts oder links"?

Als Produktmanager steht man manchmal vor der Herausforderung Entscheidungen zu treffen, für die es kein „Richtig“ oder „Falsch“ gibt. Was zunächst einmal sehr philosophisch klingt, hat einen ganz reellen Hintergrund. Die Wiederholbarkeit oder eben …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise