• Lebensmittel/Getränke
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Lebensmittel/Getränke

CO2-Versorgung per IIoT für ein stetiges Zapfen

Jing Lyu | Anwendungen
Mit einer CO2-Versorgung via IIoT geht Zapfanlagen der Druck nicht aus.

Ob Bier, Softdrinks oder Mineralwasser: CO 2 lässt Getränke aus den Zapfhähnen sprudeln. Das in Flaschen abgefüllte Industriegas sorgt für den notwendigen Druck auf der Leitung und obendrein für Spritzigkeit. Der „Treibstoff“ ist also für einen …

Weiterlesen

New Food: Biomassefermentation birgt komplexe Messaufgaben

Jing Lyu | Anwendungen
New Food lässt sich über Biomassefermentation effizient produzieren.

Im Jahr 2050 werden nach UN-Prognosen zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Lebensmittelindustrie muss neue Wege beschreiten, um die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nachhaltig sicherzustellen. Einer davon ist New Food. Dabei handelt es sich um …

Weiterlesen

Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren

Jing Lyu | Druck, Know-how
Zusammenarbeit mit einem Systemanbieter für Druckmessung ist der effiziente Weg zur applikationsspezifischen Auslegung einer Messstelle.

Die Druckmessung könnte so einfach sein: Manometer, Drucktransmitter oder IIoT- Messgerät mit Funkeinheit installieren – fertig. Aber in vielen Fällen erfordert eine Messstelle mehr Komponenten als nur das Messgerät, vor allem in der Prozessindustrie. Deswegen …

Weiterlesen

In-Line-Prozesstransmitter für nachhaltige Drucküberwachung

Tobias Hench | Druck
Dem neuen Inline-Prozesstransmitter liegt eine innovative Technologie zugrunde.

Der In-Line-Prozesstransmitter Typ DMSU22SA von WIKA markiert einen neuen Abschnitt in der Drucküberwachung bei sterilen Anwendungen. Das widerstandsfähige Gerät mit EHEDG-Zertifizierung und 3-A-Kennzeichnung erhöht die Prozesssicherheit und reduziert zugleich den …

Weiterlesen

NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur bei WIKA

Stefan Schneider | WIKA-Insight
Der NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur besuchte WIKA.

Der NAMUR-Arbeitskreis 3.11 (Druck und Temperatur) war bei WIKA zu Gast. NAMUR ist ein internationaler Verband der Anwender von Automatisierungstechnik und Digitalisierung in der Prozessindustrie. Der NAMUR-Arbeitskreis begann seinen zweitägigen Aufenthalt im Mai …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise