• Wasser und Abwasser
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Wasser und Abwasser

Filterüberwachung für Meerwasserkühlung in Kraftwerken

Jing Lyu | Anwendungen
Kraftwerke an der Küste: Differenzdrucktransmitter überwachen die Filter für Kühlwasser aus dem Meer.

Kraftwerke in Küstennähe nutzen vielfach Meerwasser für ihr Kühlsystem. Es durchläuft vor dem Eintritt in den Kreislauf eine aufwendige Filterung, um Schäden an der Anlage durch Rückstände zu verhindern. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine …

Weiterlesen

Meerwasserentsalzung: WIKA als Lösungspartner

Jing Lyu | Anwendungen
WIKA steht Betreibern von Anlagen zur Meerwasserentsalzung als Lösungspartner zur Seite.

Bei der weltweiten Versorgung mit Trink- und Brauchwasser spielt die Meerwasserentsalzung eine entscheidende Rolle. Daher entstehen immer mehr und immer größere Anlagen, vor allem in den trockenen Regionen. WIKA steht der Industrie in diesem Marktsegment als …

Weiterlesen

Klärschlamm: Kraftmessung überwacht das Eindicken

Jing Lyu | Anwendungen, Kraft
Klärschlamm muss zur Verwertung einen hohen Anteil Trockensubstanz aufweisen.

Klärschlamm ist ein Produkt der Abwasseraufbereitung. Je trockener, desto besser lässt er sich im Nachgang verwerten. Die dafür entscheidende Grundbehandlung des Schlamms vollzieht sich in den sogenannten Eindickern. Deren Betriebssicherheit wiederum hängt von …

Weiterlesen

Flammensperre schützt Tanks von Abwasser-Saugwagen

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Flammensperre auch im Saugwagen

Eine Volumendeflagrationssicherung oder - vereinfacht - Flammensperre verhindert einen Flammendurchschlag über ein Messgerät in einen explosionsgefährdeten Bereich Zone 0 (Gas). Diese Schutzfunktion spielt daher vor allem bei der Prozessinstrumentierung in der …

Weiterlesen

Sichere Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Jing Lyu | Anwendungen
Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Die Filterüberwachung ist eine Kernaufgabe von Differenzdruckmanometern: Der Differenzdruck steigt, sobald sich der Filter zusetzt. Damit signalisieren die Messgeräte, wann der Filter zu reinigen oder auszutauschen ist. Die Effizienz einer solchen Lösung lässt sich …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise