Der Stress hat sich gelohnt: Bei den unmittelbar aufeinander folgenden Weltleitmessen HMI und Bauma erzielte WIKA gut Ergebnisse.

Ein toughes Programm hatten Messeteam und Standmitarbeitende von WIKA im Frühjahr zu bewältigen. Der Hannover Messe 2025 (HMI) folgte unmittelbar die Bauma. Sowohl die Weltleitmesse der Industrie als auch die Weltleitmesse für Baumaschinen verliefen für WIKA sehr erfolgreich.

Bei der HMI im vergangenen Jahr hatte sich das Messeteam manches Mal über Leere am Stand beklagt. Die Lage in Halle 11 erschien Messtechnik-Interessierten offenbar nicht attraktiv genug. Denn der diesjährige Umzug des WIKA-Auftritts in Halle 9 bescherte eine völlig andere Situation.

Ähnliches Ergebnis wie 2024, aber mit weniger Personal und kleinerem Stand

Bei gleicher Zahl der Messegäste (123.000) erzielte WIKA ein ähnliches Ergebnis wie 2024 – allerdings mit deutlich kleinerem Stand (Foto oben) und weniger Personal. In diesem Jahr lag der Fokus auf IIoT, und das Thema zog. WIKA präsentierte viele Anwendungen, die Exponate zur Überwachung von Ventilen und Motoren ragten dabei heraus.

Einige Gespräche am Stand deuten bereits auf vielversprechende Projekte hin. So zeigte sich ein Unternehmen für Industriegase an einer IIoT-Lösung für seine Gasflaschen interessiert. Mit einem Automobilzulieferer wurden erste Konzepte zur Entwicklung einer IIoT-Infrastruktur für eine Produktionsanlage skizziert. Ein weiterer Zulieferer trat mit einer anderen Anforderung an WIKA heran, für die er künftig mehr als 3.000 Drucksensoren und mehr als 10.000 Temperatursensoren pro Jahr benötigt. 

Großer Andrang auf den WIKA-Beitrag zur Masterclass

Einen weiteren Höhepunkt bildete die Teilnahme an der Masterclass der HMI. Dabei handelt es sich um ein praxis­orientiertes Format für innovative Lösungen. Für den WIKA-Beitrag „Lightweight IoT-enabled sensors with edge network compute capability“ hatten sich insgesamt 90 Personen angemeldet, mehr als doppelt so viele wie Plätze zur Verfügung standen.

Wie schon 2024 übertraf der Extrastand zum Thema Wasserstoff in Halle 13 erneut die Erwartungen. Die H2-Produktpalette stieß auf große Resonanz, und WIKA verbuchte 127 Leads. Die Marketingaktivitäten vor und während der Messe trugen ebenfalls zu dem guten Ergebnis bei. Die sozialen Netzwerke verzeichneten über 1,5 Millionen Impressionen von WIKA-Ads. 

Zwischen HMI und Bauma kaum Zeit zum Verschnaufen

Zwischen HMI und Bauma blieb dem Messeteam nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Noch am Freitag wurden Teile des Stands nach Messeschluss in Hannover abgebaut, nach München transportiert und dort am Sonntag vor Beginn der Bauma wieder aufgebaut.

Die Besucherzahl der weltgrößten Baumaschinenmesse hat sich erfreulich entwickelt. Mit über 600.000 Personen erreichte sie fast das Vor-Corona-Niveau. Dies machte sich auch am Stand von WIKA und WIKA Mobile Control (WMC) bemerkbar. Er war noch nie so gut besucht. Dass die Sales­-Pipeline bei der Bauma am Schluss 431 Leads enthielt, lag am Engagement des Standteams, aber auch an den präsentierten Produkten. Dazu zählten unter anderem die Sicherheitssteuerungen der Serie CTL-S700 und die leistungsstarken Kabeltrommeln von WMC sowie der Radarsensor Typ ILT von WIKA.

Ob HMI oder Bauma (Foto): WIKA präsentierte den Messebesuchern innovative Lösungen für ihre Herausforderungen.

Dank der Kombination aus engagiertem Standteam und präsentierten Produkten verbuchten WIKA und WIKA Mobile Control bei der Bauma über 400 Leads.


Hinweis

Mehr über unser Unternehmen erfahren Sie auf der WIKA-Webseite. Dort finden Sie zudem detaillierte Informationen zu Lösungen für die Bereiche IIoT, Wasserstoff und mobile Arbeitsmaschinen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Hannover Messe 2024: WIKA und die industrielle Transformation
Hebetechnik und ihre Perspektiven im Fokus
Extreme Bedingungen: Drucksensor MH-4 für mobile Arbeitsmaschinen
CO2-Versorgung per IIoT für ein stetiges Zapfen

Über die WIKA-Auftritte bei HMI und Bauma informieren Sie auch diese Videos