Das Fahrrad als „Dienstfahrzeug“ schont das Klima und fördert die Gesundheit.

Klimaschutz spielt bei WIKA eine immer größere Rolle. Das Thema reicht weit über die Optimierung der eigenen Prozesse und die Entwicklung entsprechender Messtechnik für die Kundinnen und Kunden hinaus. E-Mobilität, Fahrrad-Leasing sowie die Blumenaktion des Nachhaltigkeitsteams sind Beispiele rund um den Klimaschutz, die dies aufzeigen. 

Weitere Ladestationen für WIKA-Beschäftigte

Die Förderung der E-Mobilität ist ein Beitrag zum Klimaschutz.

Ihr E-Auto während der Arbeit aufladen – das kommt bei den WIKA-Beschäftigten gut an.

WIKA unterstützt die E-Mobilität seiner Beschäftigten, die zunehmend mit einem „Stromer“ zur Arbeit fahren. Wie in den Niederlassungen in der Schweiz und den USA stehen nun auch am Hauptsitz in Klingenberg Ladestationen für die Mitarbeitenden bereit. Es handelt sich um sechs Säulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten, die jeweils eine Ladeleistung von mindestens elf Kilowattstunden bieten.

Die Registrierung erfolgt über die Zeiterfassungskarte sowie eine zu installierende App. Wer einen der Ladepunkte nutzen möchte, kann über ein Reservierungstool eines von vier möglichen Zeitfenstern buchen. Somit können möglichst viele Beschäftigte ihr Fahrzeug während der Arbeitszeit aufladen.

Für den Klimaschutz: mit dem Rad zur Arbeit 

Gleich zwei positive Aspekte bietet das Fahrrad-Leasing bei WIKA: Es trägt zum Klimaschutz bei und fördert zudem die Gesundheit der Beschäftigten. Den Weg zum Fahrrad-Leasing hat der Abschluss eines entsprechenden Tarifvertrags der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie frei gemacht. WIKA entschied sich bei der Wahl des Leasing-Partners für den Marktführer JobRad. WIKA-Beschäftigte können sich entweder bei einem der über 6.000 JobRad-Fachhandelspartnen vor Ort oder online ein Wunschrad aussuchen und bestellen. Vom robusten Tourenrad übers Hightech-Rennrad und Lastenrad bis hin zum E-Bike ist alles möglich. Der Antrag wird von WIKA geprüft und freigegeben. Und damit die neuen Räder keine „Beine bekommen“, spendiert WIKA zu jedem Fahrrad ein Schloss dazu.

Wildblumen und -kräuter zum Erhalt der Artenvielfalt 

Bepflanzen freier Flächen ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

„Bienenpflanzen“ aussäen und leere Flächen beleben, war Ziel einer Aktion des Teams Nachhaltigkeit.

Dass Flächenbepflanzungen den Klimaschutz fördern, unterstreichen zahlreiche Entsiegelungsaktionen in Städten. Eine Blumenaktion des Teams Nachhaltigkeit bei WIKA trug darüber hinaus zum Insektenschutz bei. Drei Auszubildende sowie Mädchen und Jungen der firmeneigenen Kindertagesstätte WIKAlino halfen eifrig mit, Samenmischungen für Wildblumen und -kräuter auf Firmenflächen sowie auf einem Wohnmobilstellplatz auszubringen.

Die Blumensamen waren beim WIKA-Erlebnistag 2022 übrig geblieben, sollten aber noch ihre positive Wirkung entfalten. Denn Wildblumen und -kräuter bieten allen Insekten, besonders aber Bienen und Hummeln eine optimale Nahrungsquelle. Angesichts des Rückgangs der Artenvielfalt bei den Insekten, unter dem auch andere Tierarten leiden, hat das Nachhaltigkeitsteam auf diese Weise auch ein erstes Verständnis für die Thematik bei den WIKAlino-Kindern „gesät“.

Hinweis
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von WIKA erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Den CO2-Fußabdruck nachhaltig verringern

Für Energiesparen ausgezeichnet: Micro Precision Products
Grüner Wasserstoff: WIKA Chile beeindruckte das Publikum
Druckmesssystem gegen flüchtige Emissionen durch Methan



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.