• Gemma Adelantado
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Todos los artículos por  Gemma Adelantado

Termopar tipo E o Pt1000: ¿cuál elegir a -253 °C en criogenia?

Gemma Adelantado | Aplicaciones

Medir temperaturas extremas como -253 °C, el punto de ebullición del hidrógeno líquido a presión atmosférica, es un verdadero desafío tecnológico. En este contexto criogénico, cada detalle cuenta: precisión, repetibilidad, estabilidad a largo plazo, …

Leer más

Termopozos en la industria farmacéutica: ¿cuáles son las sondas de temperatura realmente compatibles?

Gemma Adelantado | Aplicaciones

En la industria farmacéutica, el control de las temperaturas de proceso es un aspecto crítico. Ya sea en procesos de producción, fases de esterilización o ambientes asépticos, el control de la temperatura determina la calidad del producto, la conformidad con las …

Leer más

Termoresistencias de hilo bobinado vs. de película delgada: ¿Cuál es Mejor?

Gemma Adelantado | General, Productos, Temperatura

Para garantizar operaciones eficientes y seguras, muchas aplicaciones de proceso dependen de una termorresistencia (RTD) de hilo bobinado o de película delgada. Estos dos tipos de termorresistencias tienen propiedades diferentes y cada uno tiene sus pros y contras. En …

Leer más

Biocombustibles: Control preciso de la temperatura en la producción

Gemma Adelantado | Aplicaciones, General
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Los biocombustibles o biocarburantes están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el mix energético global. No solo contribuyen de manera significativa a la lucha contra el cambio climático, sino que también promueven una economía más sostenible. Su …

Leer más

El uso del IIoT en viñedos para optimizar la protección contra heladas

Gemma Adelantado | Aplicaciones, General
An IIot solution in the vineyard optimises frost protection for the vines.

El cambio climático complica seriamente la labor de los viticultores. Fenómenos meteorológicos imprevistos, como heladas tardías o lluvias torrenciales, pueden causar pérdidas masivas de la cosecha. Lo mismo ocurre con la sequía y la humedad prolongadas. Por …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales