Das Gasanalysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise.

L’analyse de la qualité du gaz fait partie des opérations les plus sensibles sur les installations moyenne et haute tension isolées au gaz. Pour évaluer correctement l’état du compartiment, les exploitants doivent disposer de données fiables sur l’humidité, la pureté et les produits de décomposition. C’est précisément là que le GA11, analyseur de gaz SF6, prend tout son sens.

L’appareil s’adresse aux exploitants de réseaux, aux fabricants de cellules, aux prestataires de maintenance et aux laboratoires d’essais qui ont besoin de résultats reproductibles et exploitables en conditions réelles. Au-delà du SF6, l’instrument peut aussi être utilisé avec des gaz isolants alternatifs, notamment des mélanges C4-FN et des gaz d’origine naturelle selon la configuration choisie. Il peut mesurer jusqu’à six composants au total.

Pourquoi l’analyse du gaz SF6 est-elle si critique ?

Dans un poste isolé au gaz, la qualité du fluide isolant conditionne directement les performances diélectriques, la sécurité et la durée de vie de l’équipement. Une hausse anormale de l’humidité ou des produits de décomposition peut signaler une fuite, un amorçage interne, une contamination ou un vieillissement chimique. Un analyseur de gaz SF6 ne sert donc pas seulement à produire une valeur. Il constitue une base technique pour la maintenance, la conformité et la gestion du risque.

Dans ce contexte, la qualité de l’appareil d’analyse compte autant que celle du gaz lui-même. L’instrument doit limiter l’influence de l’opérateur, fournir des valeurs stables et générer une documentation exploitable dans les process qualité et de maintenance.

Ce qui distingue le GA11 sur le plan technique

Le GA11, analyseur de gaz SF6, a été conçu autour des besoins du terrain. Il mesure l’humidité, la pureté du gaz et les produits de décomposition. Il s’appuie sur une technologie de détection compensée en température et sur une logique de mesure intelligente basée sur des critères de stabilité. Autrement dit, le cycle peut se terminer automatiquement lorsque les capteurs ont atteint un niveau de stabilité suffisant, sans que l’utilisateur ait à interpréter lui-même la fin de mesure. Cela améliore la répétabilité et réduit les incertitudes d’exploitation.

Un autre atout majeur réside dans la mesure de l’humidité sous pression. Le point de rosée varie avec la pression du gaz. Une mesure réalisée dans des conditions proches de la réalité fournit des résultats plus représentatifs.

>Les méthodes à pression atmosphérique simplifient souvent excessivement l’analyse.La plage d’étalonnage de -10 °C à +50 °C garantit des mesures fiables. L’appareil conserve sa précision dans des conditions d’intervention variées.
Les utilisateurs exportent facilement les données dans différents formats. Les rapports structurés simplifient l’exploitation des résultats. La capacité de stockage intégrée améliore la traçabilité des interventions. Les équipes facilitent ainsi les opérations de maintenance et les audits.

Une utilisation plus simple et plus rapide

Commande via écran tactile avec navigation logique dans les menus

Commande via écran tactile avec navigation

L’un des grands points forts du GA11 concerne l’ergonomie. L’appareil dispose d’un écran tactile couleur de 10 pouces et d’une structure de menu claire, pensée pour simplifier l’utilisation même en environnement terrain. Les cycles automatiques, la lisibilité des paramètres et les fonctions de service intégrées permettent de réduire la complexité d’utilisation et d’accélérer la prise en main.

La traçabilité est elle aussi intégrée au flux de travail. Les données peuvent être exportées via QR code et USB, ce qui permet d’intégrer plus facilement les résultats dans les comptes rendus, de comparer les analyses dans le temps et d’appuyer les décisions techniques sur des données structurées.

Un analyseur conçu pour le terrain et les interventions multi-sites

La précision ne suffit pas si l’appareil n’est pas facile à transporter et à utiliser sur site. Le GA11 pèse environ 22 kg, est logé dans une valise rigide résistante aux chocs et protégé contre l’eau projetée et la poussière pour l’usage terrain. Sa batterie NiMH constitue un vrai avantage logistique, car l’appareil n’est pas soumis aux restrictions IATA applicables à de nombreux équipements à batterie lithium-ion. Pour les équipes multi-sites ou les interventions internationales, c’est un bénéfice très concret.

Le concept de mesure fermé va dans le même sens. Le gaz prélevé est temporairement stocké dans un réservoir intégré puis repompé vers le compartiment ou récupéré dans un sac externe. L’analyse n’engendre donc pas d’émission dans l’atmosphère. Cette logique s’inscrit dans une approche plus responsable de la manipulation du SF6 et des gaz isolants alternatifs.

Un meilleur support à la décision pour la maintenance

Une décision tardive ou mal fondée sur la qualité du gaz peut générer des coûts importants. Les équipes remplacent parfois le gaz inutilement ou réalisent de nouvelles mesures. Elles risquent également des arrêts non planifiés et des diagnostics imprécis. Le GA11 fournit des résultats fiables pour limiter ces situations. Il réduit les mesures répétées et structure le process, du prélèvement au rapport final.

Le GA11 ne se limite pas à la mesure du gaz.
Il aide les équipes à prendre des décisions de maintenance plus éclairées. Il accompagne aussi les essais en atelier et les opérations de mise en service. Sa logique de mesure intelligente améliore la cohérence des analyses.

>Sa documentation claire simplifie l’exploitation des résultats. Sa conception mobile facilite les interventions sur site.
Le GA11 rend ainsi l’analyse du SF₆ plus cohérente et plus conforme aux exigences d’exploitation.

FAQ

1. Que mesure le GA11, analyseur de gaz SF6 ?
Le GA11 mesure l’humidité, la composition du gaz et les produits de décomposition. Selon la configuration, il peut mesurer jusqu’à six substances au total.

2. Pourquoi la mesure de l’humidité sous pression est-elle importante ?
Parce que le comportement du point de rosée dépend de la pression. Une mesure sous pression reflète mieux l’état réel du compartiment gaz qu’une mesure simplifiée à pression atmosphérique.

3. Le GA11 est-il adapté aux interventions terrain ?
Oui. Il pèse environ 22 kg, dispose d’une valise rigide résistante, fonctionne sur batterie ou sur secteur et n’est pas soumis aux restrictions IATA grâce à sa batterie NiMH.

4. Comment le GA11 facilite-t-il la traçabilité des analyses ?

L’appareil permet l’export des données via QR code et USB et prend en charge des rapports structurés utiles pour la maintenance, les audits et le suivi documentaire.

 

Note.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur le site Internet de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Lisez également nos articles.
Guide analyseur de gaz SF6 GA11 – Blog WIKA
Équipements service gaz SF6 : série GPU – Blog WIKA