Das Digitale Kalibrierzertifikat für die Industrie 4.0 ist der Schlüssel zu einer intelligenten, vernetzten Produktion.

In einer Zeit, in der Produktionsprozesse immer stärker vernetzt, automatisiert und datengetrieben ablaufen, gewinnen Datenqualität und Datenmanagement rasant an Bedeutung. In der Industrie 4.0 arbeiten Menschen, Maschinen und Systeme nahtlos zusammen. Doch wie wird diese Vision zur Realität? Ein zentraler Baustein auf diesem Weg ist das Digitale Kalibrierzertifikat (Digital Calibration Certificate, kurz: DCC).

Warum klassische Kalibrierzertifikate nicht mehr ausreichen

Bisher waren Kalibrierzertifikate meist auf Papier oder als PDF-Dokument verfügbar – lesbar für Menschen, aber für Maschinen wertlos. In modernen Industrieumgebungen, in denen Softwarelösungen eigenständig agieren, reichen solche Formate nicht mehr aus. Denn sie verhindern automatisierte Abläufe und führen zu erhöhtem Aufwand sowie Fehlerquellen durch manuelle Dateneingaben.

Das DCC: Von statischen Informationen zu digitalen Ressourcen

Das Digitale Kalibrierzertifikat revolutioniert den Kalibrierprozess. Es wandelt Daten in strukturierte, maschinenlesbare und international standardisierte XML-Dateien um. Dadurch können Systeme wie Produktionsanlagen, Prüfmittelmanagement- oder ERP-Systeme die Kalibrierdaten aufnehmen, eigenständig auswerten und weiterverarbeiten. Manuelle Eingriffe entfallen, die Datenqualität steigt und Fehler werden drastisch reduziert.

Digitale Zwillinge profitieren von hochwertigen Qualitätsdaten

Ein zentrales Element von Industrie 4.0 ist der digitale Zwilling – das virtuelle Pendant zu einem Gerät oder einer Maschine. Der digitale Zwilling benötigt kontinuierlich aktuelle, validierte und interpretierte Daten. Das DCC bietet zukünftig genau das: Neben den Messwerten beinhaltet es Angaben zu Messunsicherheiten, Rückführbarkeit, Umweltbedingungen und technischen Eigenschaften. Diese Daten fließen automatisiert in den digitalen Zwilling ein und stellen sicher, dass er den Zustand des realen Geräts exakt widerspiegelt.

Predictive Maintenance und automatisierte Prüfmittelverwaltung

Dank der maschinenlesbaren DCC-Daten können Systeme eigenständig analysieren, wann ein Messgerät Gefahr läuft, die Spezifikation nicht mehr zu erfüllen, oder wann eine Rekalibrierung erforderlich ist. Unternehmen steuern so ihre Wartungs- und Kalibrierstrategien flexibel und zustandsbasiert. Das Ergebnis: Eine höhere Anlagenverfügbarkeit, geringere Kosten durch bedarfsgerechte Kalibrierungen und stabilere Produktionsprozesse.

Vertrauenswürdigkeit durch digitale Signaturen

Das DCC nutzt moderne digitale Signaturen, die eine automatische Überprüfung der Echtheit und Unverfälschtheit ermöglichen. Damit stellen Systeme künftig selbstständig fest, ob ein Zertifikat tatsächlich vom angegebenen Labor stammt, unverändert übertragen wurde und gültig ist. So entsteht ein maschinell prüfbares Vertrauensniveau, das der klassischen Unterschrift weit überlegen ist.

Interoperabilität und globale Vernetzung

Industrie 4.0 lebt von der Vernetzung über System- und Unternehmensgrenzen hinweg. Das DCC wird als internationaler Standard entwickelt, unabhängig von Software, Branchen oder geografischen Grenzen. Dadurch werden Kalibrierdaten beispielsweise aus einem deutschen Labor in einer mexikanischen Fertigung oder einer japanischen Prüfmittelsoftware nutzbar, ohne dass IT-Anpassungen nötig sind. Das sorgt für globale Datenkontinuität und erleichtert die Integration in internationale Lieferketten.

DCC als Schlüssel für Plattformen und digitale Ökosysteme

Initiativen wie Quality-X, Gaia-X oder Manufacturing-X setzen auf strukturierte, interoperable und maschineninterpretierbare Daten – das DCC passt perfekt in diese Vision. In solchen Datenräumen lassen sich DCCs automatisiert bereitstellen, teilen, überprüfen und in Prozesse einbinden, ganz ohne manuelle Zwischenschritte. Das eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg und schafft die Basis für globale digitale Qualitätsnetzwerke.

Fazit: Das DCC als Enabler der digitalen Transformation

Das Digitale Kalibrierzertifikat ist weit mehr als eine digitale Kopie eines analogen Dokuments. Es ist der Schlüssel zu einer intelligenten, flexiblen und vernetzten Produktion, wie sie die Industrie 4.0 erfordert. Durch automatisierte und zuverlässige Datenverarbeitung, die Versorgung digitaler Zwillinge mit hochwertigen Informationen, selbstregulierende Prüfmittelprozesse und globale Interoperabilität wird das DCC wesentlich dazu beitragen, die Vision von Industrie 4.0, etwa über eine Umsetzung mit der sogenannten Verwaltungsschale (Asset Administration Shell, kurz: ASS), Realität werden zu lassen. Ohne das DCC bleiben viele Innovationspotenziale ungenutzt – mit ihm wird die digitale Transformation in der Metrologie und Qualitätssicherung Wirklichkeit. WIKA wirkt aktiv daran mit, diesen kommenden Standard mitzugestalten.

Hinweis
Bei Fragen steht Ihnen unser Serviceteam werktags von 7 bis 16 Uhr (freitags bis 15 Uhr) unter der Telefonnummer +49 9372 132-5049 gern zur Verfügung. Nähere Informationen zu unserem Kalibrier- und Service-Center erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Digitales Kalibrierzertifikat (DCC): Die Revolution in der Metrologie
Digitales Kalibrierzertifikat (DCC): Warum ein Standard die Zukunft der Messtechnik sichert
Digitalisierung: Gemeinsame Standards für Industrie 4.0
Dokumentationsdschungel in der Kalibrierwelt