Eine Kabelbox für Pegelsonden zur Füllstandsermittlung ist ein unauffälliges und einfaches Zubehörteil. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Installationskosten für bestimmte Messstellen deutlich reduzieren.
Pegelsonden messen bekanntlich den hydrostatischen Druck einer Flüssigkeit, aus dem sich dann der Füllstand in einem Behälter oder einem offenen Gebinde berechnet. Die Drucksensoren bleiben daher dauerhaft in der jeweiligen Flüssigkeit eingetaucht.
Deswegen müssen Pegelsonden absolut dicht sein. Das gilt selbstverständlich auch für das Kabel, um eine sichere Signalübertragung zu gewährleisten. Aufgrund dieser Qualität sind Kabel für Pegelsonden deutlich teurer als Standard-Anschlusskabel. Nun ist es keineswegs selten, dass die Messstelle weit entfernt von der Auswerteeinheit liegt. So kann es durchaus sein, dass der Anwender ein 200 Meter langes Kabel benötigt, obwohl es nur einen Füllstand von maximal 5 Metern zu messen gilt. Hierbei die gesamte Distanz mit einem Pegelsondenkabel zu überbrücken, würde eine erhebliche Investition bedeuten.

Eine Kabelbox vereint Pegelsonden- und Standardkabel zu einer kostensparenden Verbindung von Messstelle und Auswerteeinheit.
Kabelbox ermöglicht kostengünstigere Verbindung
In solchen Fällen macht sich eine Kabelbox für Pegelsonden bezahlt. In diesem Zubehörteil lässt sich das teure Pegelsondenkabel über eine Klemmleiste mit einem günstigen Standardkabel zur weiteren Signalübertragung verbinden.
Die Kabelbox wird außerhalb eines Tanks oder eines offenen Gebindes installiert: entweder mit Schrauben an einer Wand fixiert oder liegend auf dem Tank angebracht.
Neben den Eingängen für die beiden Kabel verfügt die Box über ein Belüftungselement mit einer Membranfolie. Dieses Bauteil garantiert dabei den Druckausgleich im Gehäuse und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit.
Hinweis
Technische Informationen zu unseren Pegelsonden erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Einen Überblick über unser Angebot an Pegelsonden-Zubehör sowie die dazu passenden Bestellnummern finden Sie im jeweiligen Pegelsonden-Datenblatt. Sie möchten Pegelsonden kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie auch unsere Beiträge
Vermeidung des Eindringens von Feuchtigkeit über das Kabel von Pegelsonden bzw. Tauchsonden
Pegelsonde mit Kabelabspannklemme fixieren
Was ist eigentlich eine Pegelsonde / Tauchsonde?
Die Funktion der Kabelbox beschreibt das folgende Video:
Informieren Sie sich weiterhin im folgenden Video über die hydrostatische Füllstandsmessung im Allgemeinen: