• Jing Lyu
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Alle Artikel von Jing Lyu

Wie IIoT die Filterüberwachung in Kohlekraftwerken revolutioniert

Jing Lyu | Anwendungen
Effiziente Filtersysteme sind in Kohlekraftwerken entscheidend. IIoT revolutioniert die Filterüberwachung durch smartes Monitoring.

In der anspruchsvollen Umgebung von Kohlekraftwerken ist die Gewährleistung sauberer und effizienter Filtersysteme entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, den Energieverbrauch zu senken und Umweltstandards einzuhalten. Bisher war die Überwachung …

Weiterlesen

Filterüberwachung für Meerwasserkühlung in Kraftwerken

Jing Lyu | Anwendungen
Kraftwerke an der Küste: Differenzdrucktransmitter überwachen die Filter für Kühlwasser aus dem Meer.

Kraftwerke in Küstennähe nutzen vielfach Meerwasser für ihr Kühlsystem. Es durchläuft vor dem Eintritt in den Kreislauf eine aufwendige Filterung, um Schäden an der Anlage durch Rückstände zu verhindern. Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine …

Weiterlesen

Meerwasserentsalzung: WIKA als Lösungspartner

Jing Lyu | Anwendungen
WIKA steht Betreibern von Anlagen zur Meerwasserentsalzung als Lösungspartner zur Seite.

Bei der weltweiten Versorgung mit Trink- und Brauchwasser spielt die Meerwasserentsalzung eine entscheidende Rolle. Daher entstehen immer mehr und immer größere Anlagen, vor allem in den trockenen Regionen. WIKA steht der Industrie in diesem Marktsegment als …

Weiterlesen

Klärschlamm: Kraftmessung überwacht das Eindicken

Jing Lyu | Anwendungen, Kraft
Klärschlamm muss zur Verwertung einen hohen Anteil Trockensubstanz aufweisen.

Klärschlamm ist ein Produkt der Abwasseraufbereitung. Je trockener, desto besser lässt er sich im Nachgang verwerten. Die dafür entscheidende Grundbehandlung des Schlamms vollzieht sich in den sogenannten Eindickern. Deren Betriebssicherheit wiederum hängt von …

Weiterlesen

CO2-Versorgung per IIoT für ein stetiges Zapfen

Jing Lyu | Anwendungen
Mit einer CO2-Versorgung via IIoT geht Zapfanlagen der Druck nicht aus.

Ob Bier, Softdrinks oder Mineralwasser: CO 2 lässt Getränke aus den Zapfhähnen sprudeln. Das in Flaschen abgefüllte Industriegas sorgt für den notwendigen Druck auf der Leitung und obendrein für Spritzigkeit. Der „Treibstoff“ ist also für einen …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise